990-6537B-012

Arrêt de l'ASI unitaire avec quatre interrupteurs internes pour passer en mode bypass de maintenance

NOTE: La procédure suivante est une procédure d'arrêt générique. Tous les interrupteurs mentionnés peuvent ne pas être présents dans votre Système spécifique.
  1. Procédure d'arrêt générique pour le système ASI unitaire utilisant un interrupteur bypass de maintenance externe Ext. MBB :
    1. Assurez-vous que le MBB est ouvert.
    2. Sélectionnez Contrôle > Mode fonctionnement > Transférer en mode bypass si possible.
    3. Fermez le MBB externe.
    4. Ouvrez l'UOB (le cas échéant).
    5. Ouvrez le SSIB.
    6. Ouvrez le ou les disjoncteurs batterie.
    7. Ouvrez l'UIB.
    8. Ouvrez le MIB et le BIB (le cas échéant).
  2. Procédure d'arrêt générique pour un système d'ASI unitaire utilisant l'interrupteur du bypass de maintenance (MBB) (pas d'Ext. MBB présent) :
    NOTE: Les procédures suivantes sont des procédures d'arrêt génériques. Tous les interrupteurs mentionnés peuvent ne pas être présents dans votre Système spécifique.
    1. Sélectionnez Contrôle > Mode fonctionnement > Transférer en mode bypass si possible.
    2. Fermez le MBB.
    3. Ouvrez l'UOB (le cas échéant).
    4. Ouvrez le SSIB.
    5. Ouvrez le ou les disjoncteurs batterie.
    6. Ouvrez l'UIB.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.