990-5809D-017

Collegamento dei cavi modbus

NOTA: I terminatori del collegamento modbus vengono forniti insieme al kit di montaggio 0M-99130.

Vista anteriore dell'armadio I/O in sistemi con ingresso cavi dall'alto

Vista anteriore dell'armadio I/O in sistemi con ingresso cavi dal basso

  1. Rimuovere le piastre superiori e inferiori dell'armadio I/O e installare i condotti.
  2. Far passare i cavi come mostrato nelle immagini.
  3. Collegare i cavi modbus mediante il collegamento a 2 cavi o a 4 cavi. Schermare i cavi come indicato di seguito.
    NOTA: Per le connessioni modbus utilizzare esclusivamente i cavi schermati.

    Collegamento a 2 cavi per 1 UPS

    Esempio: collegamento a 2 cavi per 2 UPS

    Esempio: collegamento a 4 cavi per 1 UPS

    Esempio: collegamento a 4 cavi per 2 UPS

  4. Impostare i DIP switch modbus in base al tipo di impianto.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?