990–5809D-037

连接 Modbus 线缆

注: Modbus 端接器随附于安装套件 0M-99130 中。

顶部线缆接入系统的 I/O 机柜正面视图

底部线缆接入系统的 I/O 机柜正面视图

  1. 移除 I/O 机柜顶部或底部的孔塞并安装导线管。
  2. 如图所示布设线缆。
  3. 连接 Modbus 线缆。使用双线或四线连接。如图所示对线缆进行屏蔽保护。
    注: Modbus 连接必须使用屏蔽线缆。

    单台 UPS 的双线连接

    示例:两台 UPS 的双线连接

    示例:单台 UPS 的四线连接

    示例:两台 UPS 的四线连接

  4. 根据安装情况设置 Mudbus DIP 开关。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.