990-5452N-006

Configurar los ajustes de la pantalla

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Configuración > Pantalla > Ajustes del sistema.
  2. Elija una opción en Volumen de alarma. Elija entre las opciones siguientes: Desactivado, Bajo, Medio y Alto.
  3. Elija una opción en Volumen de botones. Elija entre las opciones siguientes: Desactivado, Bajo, Medio y Alto.
  4. Elija una opción en Brillo. Elija entre las opciones siguientes: Bajo, Medio y Alto.
  5. Habilite o deshabilite la opción Tiempo de espera retroiluminación. Si desea habilitar el tiempo de espera de retroiluminación, defina el límite de tiempo en minutos para habilitar la luz de fondo. Elija entre las opciones siguientes: 60, 30, 10, 5 y 1.
  6. Defina la intensidad de la luz de fondo. Elija entre las opciones siguientes: Desactivado, Muy bajo, Bajo y Medio.
  7. Defina en minutos el límite de tiempo para el cierre de sesión automático. Elija entre las opciones siguientes: 60, 30, 10, 5 y 1.
  8. Pulse OK para guardar la configuración.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?