990-5452N-017

Configurazione delle impostazioni del display

  1. Nella schermata principale del display, selezionare Configurazione > Display > Impostazioni sistema.
  2. Impostare il Volume allarme. Scegliere tra: Spento, Basso, Medio e Alto.
  3. Impostare il Volume pulsante. Scegliere tra: Spento, Basso, Medio e Alto.
  4. Impostare la Luminosità del display. Scegliere tra: Basso, Medio e Alto.
  5. Attivare o disattivare il Timeout retroilluminazione. Se si desidera attivare il timeout della retroilluminazione, impostare il relativo limite temporale in minuti. Scegliere tra: 60, 30, 10, 5 e 1.
  6. Impostare l'intensità della retroilluminazione. Scegliere tra: Spento, Molto basso, Basso e Medio.
  7. Impostare il limite temporale in minuti per la disconnessione automatica. Scegliere tra: 60, 30, 10, 5 e 1.
  8. Toccare OK per salvare le impostazioni.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.