990-5452L-012

Configurer les paramètres d'affichage

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Configuration > Écran > Paramètres système.
  2. Définissez le Volume de l'alarme. Choisissez parmi : Arrêt, Faible, Moyen et Élevé.
  3. Définissez le Volume des boutons. Choisissez parmi : Arrêt, Faible, Moyen et Élevé.
  4. Définissez la Luminosité de l'affichage. Choisissez parmi : Faible, Moyen et Élevé.
  5. Activez ou désactivez Délai expiration rétro-éclairage. Si vous souhaitez activer le délai d'expiration du rétro-éclairage, définissez le délai en minutes pour l'activation du délai d'expiration du rétro-éclairage. Choisissez parmi : 60, 30, 10, 5 et 1.
  6. Définissez l'intensité du rétro-éclairage. Choisissez parmi : Arrêt, Très faible, Faible et Moyen.
  7. Définissez le délai en minutes pour la déconnexion automatique. Choisissez parmi : 60, 30, 10, 5 et 1.
  8. Appuyez sur OK pour enregistrer vos réglages.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.