990-5452N-018

ディスプレイ項目の設定

  1. ディスプレイのホーム画面からConfiguration(設定) > Display(ディスプレイ) > System Settings(システム設定)を選択します。
  2. Alarm Volume(アラーム音量)を設定します。以下から選択します。Off(オフ)Low(低)Medium(中)High(高)
  3. Button Volume(ボタン操作音量)を設定します。以下から選択します。Off(オフ)Low(低)Medium(中)High(高)
  4. ディスプレイのBrightness(明るさ)を設定します。以下から選択します。Low(低)Medium(中)High(高)
  5. Backlight Timeout(バックライト消灯時間)を有効または無効にします。バックライトタイムアウトを有効にする場合、バックライトタイムアウトを有効にする時間制限を分単位で設定します。以下から選択します。60301051
  6. バックライトの明るさを設定します。以下から選択します。Off(オフ)Very Low(最低)Low(低)Medium(中)
  7. 自動ログオフの時間制限を分単位で設定します。以下から選択します。60301051
  8. OKをタップして設定を保存します。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.