990-5452L-012

Journaux

Il existe deux types de journaux :

  • Journal de la carte de gestion réseau : Contient des informations relatives aux activités de l'affichage et du réseau.

  • Journal de l'ASI : Contient des informations relatives à l'état du système et aux modes de fonctionnement.

Afficher le journal de la carte de gestion réseau

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Journaux > Journal de la carte de gestion réseau.
  2. Vous pouvez parcourir la liste des événements à l'aide des flèches.
  3. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes dans le journal des événements :
    1. Appuyez sur le bouton de filtre pour filtrer les événements. Différents paramètres de filtre sont disponibles, notamment :

      Filtres pour les événements d'alimentation : Communication, Périphérique, Sortie, Entrée, Batterie, Mode de fonctionnement de l'ASI, Système parallèle, Rappels, Interrupteur mécanique et/ou RFC 1628 MIB.

      Filtres pour les événements système : Configuration de masse et/ou Sécurité.

    2. Appuyez sur le bouton de la corbeille pour effacer le journal des événements et sélectionnez Oui pour confirmer.
  4. Appuyez sur le bouton de retour à l'accueil pour quitter le journal.

Afficher le journal de l'ASI

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Journaux > Journal de l'ASI.
  2. Vous pouvez parcourir la liste des événements d'ASI à l'aide des flèches.
  3. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes dans le journal de l'ASI :
    1. Appuyez sur le bouton de filtre pour filtrer les événements. Différents paramètres de filtre sont disponibles, notamment :

      Filtres pour les événements d'alimentation : Communication, Périphérique, Sortie, Entrée, Batterie, Mode de fonctionnement de l'ASI, Système parallèle, Rappels, Interrupteur mécanique et/ou RFC 1628 MIB.

      Filtres pour les événements système : Configuration de masse et/ou Sécurité.

    2. Appuyez sur le bouton de la corbeille pour effacer le journal de l'ASI et sélectionnez Oui pour confirmer.
  4. Appuyez sur le bouton de retour à l'accueil pour quitter le journal.

Exportation des données des journaux

Le journal de consignation exporté peut uniquement être utilisé par l'assistance clients de Schneider Electric à des fins d'analyse.

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Journaux de consignation > Exporter les données.
  2. Insérez un périphérique USB dans le port USB (A) situé en façade.

    Modèle d'écran 1

    Modèle d'écran 2

  3. Appuyez sur le bouton Démarrer l'exportation de données.

    Une fois le téléchargement terminé, le message suivant s'affiche à l'écran : Données exportées. Retirez le périphérique USB.

  4. Retirez le périphérique USB et appuyez sur le bouton de retour à l'accueil pour quitter l'écran.
  5. Les données exportées sur le périphérique USB peuvent maintenant être envoyées à l'assistance clients de Schneider Electric pour analyse.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.