990-5452M-025

Dzienniki

Dostępne są dwa typy historii zdarzeń:

  • Historia zdarzeń NMC: Zawiera informacje o wyświetlaczu i aktywności sieci.

  • Historii zdarzeń UPS: Zawiera informacje o statusie systemu i trybach pracy.

Przeglądanie dziennika NMC

  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz Historie zdarzeń > Historia zdarzeń NMC.
  2. Listę zdarzeń można przeglądać za pomocą strzałek.
  3. Możesz teraz wykonać następujące działania w historii zdarzeń:
    1. Dotknij przycisk Filtr, aby filtrować zdarzenia. Dostępne są różne ustawienia filtra, w tym:

      Filtry dla Zdarzeń dotyczących zasilania: Komunikacja, Urządzenie, Wyjście, Wejście, Akumulator, Tryb pracy zasilacza UPS, System równoległy, Przypomnienia, Rozdzielnica i/lub RFC 1628 MIB.

      Filtry dla opcji Zdarzenia systemowe: Konfiguracja grupowa i/lub Zabezpieczenia.

    2. Dotknij przycisk kosza, aby wyczyścić historię zdarzeń i wybierz opcję Tak, aby potwierdzić.
  4. Dotknij przycisk strony głównej, aby opuścić historię zdarzeń.

Wyświetlanie dziennika UPS

  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz Dzienniki > Dziennik UPS.
  2. Listę zdarzeń UPS można teraz przeglądać za pomocą strzałek.
  3. Możesz wykonać następujące działania w historii zdarzeń UPS:
    1. Dotknij przycisk Filtr, aby filtrować zdarzenia. Dostępne są różne ustawienia filtra, w tym:

      Filtry dla opcji Zdarzenia zasilania: Komunikacja, Urządzenie, Wyjście, Wejście, Akumulator, Tryb pracy zasilacza UPS, System równoległy, Przypomnienia, Rozdzielnica i/lub RFC 1628 MIB.

      Filtry dla opcji Zdarzenia systemowe: Konfiguracja grupowa i/lub Zabezpieczenia.

    2. Dotknij przycisk kosza, aby wyczyścić dziennik UPS i wybierz opcję Tak, aby potwierdzić.
  4. Dotknij przycisk strony głównej, aby opuścić historię zdarzeń.

Eksport danych z dzienników

Wyeksportowana historia zdarzeń może być wykorzystywana wyłącznie przez pomoc techniczną firmy Schneider Electric do analizy.

  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz opcję Dzienniki > Eksportuj dane.
  2. Wprowadź urządzenie USB do portu USB (A) znajdującego się z przodu wyświetlacza.

    Model 1 wyświetlacza

    Model 2 wyświetlacza

  3. Dotknij przycisku Rozpocznij eksport danych.

    Po zakończeniu pobierania na ekranie zostanie wyświetlona następująca wiadomość. Eksport danych powiódł się. Usuń urządzenie USB.

  4. Usuń urządzenie USB i dotknij przycisk strony głównej, aby wyjść z ekranu.
  5. Wyeksportowane dane na urządzeniu USB mogą zostać teraz przesłane do Pomocy technicznej firmy Schneider Electric do analizy.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.