990-5452N-018

ログ

ログには、以下の2種類があります。

  • NMCログ:ディスプレイとネットワークの活動に関する情報が含まれます。

  • UPSログ:システムステータスと運転モードに関する情報が含まれます。

NMCログの表示

  1. ディスプレイのホーム画面から Logs(ログ) > NMC Log(NMCログ)を選択します。
  2. 矢印キーを使用してイベントリスト内を移動できます。
  3. イベントログで、以下の操作が実行できます。
    1. フィルターボタンをタップして、イベントにフィルターを適用します。以下のように、さまざまなフィルター設定を使用できます。

      Power Events(電源イベント)のフィルター:Communication(通信)Device(デバイス)Output(出力)Input(入力)Battery(バッテリー)UPS Operation Mode(UPS運転モード)Parallel System(並列システム)Reminders(リマインダ)Switchgear(スイッチギア)RFC 1628 MIB

      System Events(システム イベント)のフィルター:Mass Configuration(一括設定)Security(セキュリティ)

    2. イベントログを消去するには、ゴミ箱ボタンをタップして、Yes(はい)を選択して確定します。
  4. ログを終了するには、ホームボタンをタップします。

UPSログの表示

  1. ディスプレイのホーム画面で、Logs(ログ) > UPS Log(UPSログ)を選択します。
  2. 矢印キーを使用して、UPSイベントのリスト内を移動することができます。
  3. UPSログで、以下の操作を実行することができます。
    1. フィルターボタンをタップして、イベントにフィルターを適用します。以下のように、さまざまなフィルター設定を使用できます。

      Power Events(電源イベント)のフィルター:Communication(通信)Device(デバイス)Output(出力)Input(入力)Battery(バッテリー)UPS Operation Mode(UPS運転モード)Parallel System(並列システム)Reminders(リマインダ)Switchgear(スイッチギア)RFC 1628 MIB

      System events(システム イベント)のフィルター:Mass Configuration(一括設定)Security(セキュリティ)

    2. UPSログを消去するには、ゴミ箱ボタンをタップしてYes(はい)を選択します。
  4. ログを終了するには、ホームボタンをタップします。

ログからのデータのエクスポート

エクスポートしたログは、Schneider Electricカスタマーサポートが分析のためにのみ使用します。

  1. ディスプレイのホーム画面からログ > データのエクスポート
  2. ディスプレイ正面のUSBポート(A)にUSBデバイスを挿入します。

    ディスプレイモデル1

    ディスプレイモデル2

  3. Start Data Export(データエクスポートの開始)ボタンをタップします。

    ダウンロードが完了したら、以下のメッセージが画面上に表示されます。Data Exported Successfully.Remove USB device(データのエクスポートに成功しました。USBデバイスを取り外してください)

  4. USBデバイスを取り外し、ホームボタンをタップしてホーム画面に戻ります。
  5. USBデバイスにエクスポートしたデータは、分析のためSchneider Electricカスタマーサポートに送信することができます。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.