990-5452L-012

Configurer les disjoncteurs de distribution de sortie

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Configuration > Client > Configurer la sortie.
  2. Sélectionnez Présent par rapport aux disjoncteurs de distribution de sortie disponibles sur le système parallèle.
  3. Sélectionnez Présent pour le paramètre Disjoncteur du banc de charge s'il fait partie du système parallèle, et précisez si le disjoncteur du banc de charge se situe En amont du SIB ou En aval du SIB.
  4. Appuyez sur OK pour confirmer vos paramètres.
  5. Appuyez sur le bouton de retour à l'accueil pour quitter l'écran de configuration.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.