990-5452N-018

出力分岐遮断装置の設定

  1. ディスプレイのホーム画面で、Configuration(設定) > Customer(カスタム) > Output Setup(出力設定)を選択します。
  2. 並列システムで使用可能な出力分岐遮断装置のPresent(あり)を選択します。
  3. 負荷バンクブレーカーが並列システムの一部である場合はLoad Bank Breaker(負荷バンクブレーカー)Present(あり)を選択し、負荷バンク遮断装置がUpstream of SIB(SIBの上流)またはDownstream of SIB(SIBの下流)を示します。
  4. OKをタップして設定を確定します。
  5. ホームボタンをタップして設定画面を終了します。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.