990-5452M-025

Konfiguracja wyłączników wyjściowych dystrybucji

  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz Konfiguracja > Klient > Konfiguracja wyjścia.
  2. Wybierz Obecny dla wyłączników dystrybucji wyjścia, które są dostępne w systemie równoległym.
  3. Wybierz Obecny dla Wyłącznik zespołu obciążenia, jeśli jest częścią systemu równoległego oraz wskazuje, czy wyłącznik zespołu obciążenia jest od strony zasilania SIB lub po stronie odbiorników SIB.
  4. Dotknij przycisk OK, aby zatwierdzić ustawienia.
  5. Dotknij przycisk strony głównej, aby opuścić ekran konfiguracji.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.