990-55222D-034

Live Swap: Bir Güç Modülü Ekleme, Çıkarma veya Değiştirme

NOT: Bu UPS, herhangi bir çalışma modunda güç modülünün takılması ve çıkarılması için tasarlanmış ve değerlendirilmiştir: Live Swap. Bu sayfa, üreticinin Live Swap gerçekleştirilmesine ilişkin talimatlarını belirtir.
NOT: Ürün talimatlarına uygun olarak kurulduğunda ve ilk çalıştırıldığında olay enerjisi <1.2 cal/cm2'dir. Olay enerjisi kabin cephesinden 200 mm olarak ölçülür.

SORUMLULUK REDDİ:

  • Elektrikli ekipman, yalnızca bu tür işleri yapmak için gerekli yetkilere sahip (ör. lisanslar, izinler veya sertifikalar), kalifiye, eğitimli, deneyimli ve yetkin personel tarafından kurulmalı, çalıştırılmalı, bakımı yapılmalı, değiştirilmeli veya üzerinde benzer çalışmalar yapılmalıdır. Tüm çalışmalar, tehlikeye yol açmayacak şekilde ve uygun kişisel koruyucu ekipman (PPE) kullanılarak yapılmalıdır. 

  • Kullanıcı, bu ekipmanı kullanırken ve elektrikli ekipman üzerinde veya yakınında çalışma yaparken veya işin yapılmasına izin verirken, üreticinin talimatlarına ve kullanıcı kılavuzuna ve tüm geçerli yasalara, düzenlemelere, standartlara ve kılavuzlara uygunluğu sağlamalıdır.

  • Ne Schneider Electric ne de bağlı şirketleri, bu ekipmanın uygunsuz kullanımından veya yukarıdaki gerekliliklerden herhangi birine uyulmamasından kaynaklanan herhangi bir hak talebi, zarar, kayıp, hasar, ölüm veya yaralanmadan sorumlu olmayacaktır.

TEHLİKE
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
  • UPS'in Live Swap etiketine sahip olduğundan emin olun.
  • UPS üzerinde Live Swap etiketi yoksa güç modülü takılmadan veya çıkarılmadan önce UPS bakım bypass’ı çalışmasına aktarılmalı veya kapatılmalıdır.
  • Uygun kişisel koruyucu ekipman (PPE) kullanılmalı ve güvenli elektrik çalışması uygulamalarına uyulmalıdır.
  • Güç modüllerinin takılması veya çıkarılması yalnızca elektrik işleri ve gerekli önlemler konusunda bilgili kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Kalifiye olmayan personeli uzak tutun.
  • Bu prosedür, ön kapının açılmasını gerektirir. Bu prosedür esnasında diğer tüm kapılar ve kapaklar kapalı ve güvenlikli halde kalmalıdır.
  • Bu prosedürü gerçekleştirmeden önce UPS'in harekete karşı emniyete alındığını doğrulayın.
  • Yetersiz bakım veya kötü kurulum belirtisi görülürse bu prosedüre devam etmeyin.
  • Kazara düşmüş, kırılmış, su basmış, kirlenmiş, haşerelenmiş veya herhangi bir şekilde hasar görmüş güç modüllerini kurmayın.
  • İşletim durumu bilinmeyen güç modüllerini kurmayın.
  • Sisteme enerji verilirken kabin önünden minimum 200 mm mesafe bırakın.
  • Boş güç modülü girişinin içinde herhangi bir alet kullanmayın.
  • Boş güç modülü girişinin içine uzanmayın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
UYARI
ekipman hasarı riski
  • Güç modüllerini -25 ila 55°C, %0-95 yoğuşmasız nemli ortam sıcaklığında saklayın.
  • Güç modüllerini orijinal koruyucu ambalajlarında saklayın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
UYARI
Ağır yük
Güç modülleri ağırdır (54 kg). Güç modülünü kaldırmak ve taşımak için uygun kaldırma ekipmanı ve eğitimli personel kullanın. Bu prosedürde gösterildiği gibi bir makaslı kaldırma arabası veya benzeri uygun kaldırma ekipmanı kullanılması tavsiye edilir, detaylar için bkz. Önerilen Makaslı Kaldırma Arabası Özellikleri. Kaldırma ekipmanı mevcut değilse güç modülünü kaldırmak ve taşımak için üç kişi gereklidir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
UYARI
Yaralanma tehlikesi
Güç modüllerini asla üst üste koymayın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
DİKKAT
Ağır yük ve potansiyel olarak sıcak yüzey
Güç modüllerini kullanırken koruyucu eldiven ve güvenlik ayakkabısı kullanın.
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
DUYURU
Kurulumun aşırı yüklenmesi riski
UPS'e daha fazla güç modülü kurmadan önce, kurulumun güç oranındaki artış için doğru boyutta olup olmadığını kontrol edin ve doğrulayın. Kurulumun yanlış boyutlandırılması, kurulumun aşırı yüklenmesine neden olabilir. Yukarı ve aşağı yönde koruma, kablo boyutları vb. gereksinimler için kurulum kılavuzuna bakın.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
DUYURU
Yük düşüşü riski
UPS'ten bir güç modülünü çıkarmadan önce kalan güç modüllerinin yükü destekleyebildiğini kontrol edin ve doğrulayın.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
NOT: Güç modülü girişleri her zaman en düşük pozisyon numarasından en yüksek pozisyon numarasına doğru doldurulmalıdır. Ekstra güç modülleri eklerken, en düşük boş konum numarasına takın. Güç modüllerinin sayısını azaltırken, en yüksek dolu konum numarasından çıkarın.

Önerilen Makaslı Kaldırma Arabası Özellikleri

Ağırlık kaldırma kapasitesi: Minimum 80 kg
Kaldırma yüksekliği aralığı (en düşük güç modülü konumundan en yüksek güç modülü konumuna): 100 mm ila 650 mm
Masa boyutu: Minimum 700 mm x 450 mm
Malzeme: Frenli sağlam tekerlekli çelik çerçeve
CE/GS onaylı
  1. Takılı bir güç modülünü çıkarma:
    1. Etkinleştirme anahtarını KAPALI (kilitsiz) konuma getirin. Dört vidayı güç modülünden çıkarın ve vidaları saklayın.
    2. Güç modülünü güç modülü girişinden çıkarmak için verilen güç modülü aletini kullanın. Aracı gösterildiği gibi yerleştirin.

      Güç Modülü Aracı - Dolgu Plakasının Yanındaki Güç Modülü

      Güç Modülü Aracı - Boş Girişin Yanında Güç Modülü

      Güç Modülü Aracı - Güç Modülü Yanında Güç Modülü

    3. Güç modülünü yarıya kadar dışarı çekin. Bir kilitleme mekanizması, güç modülünün tamamen dışarı çekilmesini önler.
    4. Güç modülünün sağ tarafındaki serbest bırakma düğmesine basarak kilidi açın ve güç modülünü uygun bir makaslı kaldırma arabasına çekin.
    5. Yedek güç modülü kurulmayacaksa: Boş güç modülü girişinin önüne bir dolgu plakası takın. Eski güç modülündeki vidaları yeniden kullanın.
  2. Yeni bir güç modülü takma:
    1. Mevcutsa doldurma plakasını boş güç modülü yuvasından çıkarın. Doldurma plakasını ileride kullanmak üzere saklayın ve vidaları saklayın.
    2. Güç modülünü doğru yüksekliğe kaldırmak için uygun bir kaldırma arabası kullanın ve güç modülünü güç modülü girişine itin.
    3. Dört vidayı güç modülünün sol ve sağ taraflarına takın. Doldurma plakası/eski güç modülündeki vidaları yeniden kullanın.
    4. Güç modülü üzerindeki etkinleştirme anahtarını AÇIK (kilitli) konuma getirin.
    Güç modülü otomatik test gerçekleştirecek, donanım yazılımını sisteme göre otomatik olarak yükseltecek ve ardından çevrimiçi olacaktır. Ekranda gösterilen UPS çalışma modu, otomatik test sırasında kısa süreliğine Akü çalışması olarak değişecek ve ardından önceki çalışma moduna geri dönecektir.
TEHLİKE
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Tüm güç modülü yuvalarında bir güç modülü veya bir doldurma plakası takılı olmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.