990-55222D-034

UPS Sistemini Çalışmayan Bir Ekranla Bakım Bypass Çalışmasından Başlatma

NOT: Ekran çalışabilir durumdaysa her zaman Kontrol > Sıralama rehberi ve UPS'i başlatmak için ekrandaki adımları izleyin.
  1. Açıksa, ünite giriş bağlantı kesme cihazı UIB'yi kapatın.
  2. Statik anahtar giriş bağlantı kesme cihazını (SSIB) (varsa) kapatın.
  3. Bypass geri besleme bağlantı kesme cihazı BF2'yi (varsa) kapatın.
  4. Akü bağlantı kesme cihaz(lar)ını kapatın.
  5. Sistem seviyesi kontrol ünitesindeki invertör DEVREDE düğmesini 5 saniye basılı tutun. Bu, invertörü açar ve UPS'i invertör çalışmasına (eConversion veya çift dönüşüm modu) aktarır. Sistem seviyesi kontrol cihazında invertör LED'inin yeşil yandığını kontrol edin. Bkz. UPS Çalışma Modu başına Durum LED Aydınlatması.
  6. Cihaz çıkış bağlantı kesme cihazı UOB'yi kapatın.
  7. Paralel bir sistemde: Paralel sistemdeki diğer UPS'ler için adım 1 ila 6'yı tekrarlayın.
  8. Paralel bir sistemde: Sistem izolasyon bağlantı kesme cihazı SIB'yi kapatın (varsa).
  9. Bakım bypass bağlantı kesme cihazı MBB'yi açın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.