990-55222D-034

Çalışma Süresi Kalibrasyonu Testini Başlatma

Bu özellik, tahmini kalan akü çalışma süresi değerini kalibre etmek için kullanılır. Bu testte, UPS akü çalışmasına geçer ve aküler düşük DC uyarı seviyesine kadar deşarj olur. Geçen zamana ve yükle ilgili bilgilere dayanarak, akü kapasitesi hesaplanabilir ve tahmini çalışma süresi kalibre edilir.

Schneider Electric aküler değiştirildiğinde veya akü solüsyonunda değişiklik yapıldığında, başlatma işlemi sırasında çalışma zamanı kalibrasyonunu çalıştırmanızı tavsiye eder.

DUYURU
EKİPMAN HASARI TEHLİKESİ
  • Çalışma zamanı kalibrasyon testi sırasında aküler çok düşük bir kapasiteye düşürülür; bu nedenle, giriş güç kesintisi olması halinde yükü besleyemeyecektir.
  • Aküler, düşük DC uyarı seviyesine boşalmış olacak ve bu, kalibrasyondan sonra aküler tamamen şarj olana kadar kısa bir akü çalışma süresine neden olacaktır.
  • Tekrarlanan akü testi veya kalibrasyon akünün çalışma ömrünü etkileyebilir.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.

Ön şartlar:

  • Kritik alarm yok.

  • Aküler %100 şarjlı olmalıdır.

  • Yük yüzdesi en az %10 olmalı ve test esnasında %20'den fazla değişmemelidir. Örnek: Testin başlangıcında yük yüzdesi %30 ise, test sırasında yük yüzdesi %24'ün altına düşerse veya %36'nın üzerine çıkarsa test iptal edilir.

  • Bypass beslemesi bulunmalıdır.

  • Çalışma modu, normal çalışma, eCOnversion veya ECO modu olmalıdır.

  • Sistem çalışma modu, invertör, eCOnversion veya ECO modu olmalıdır.

  1. Ana ekrandaki menü butonuna dokunun.
  2. Bakım > Akü besleme süresi > Kalibrasyonu başlat öğesini seçin.
  3. Onay ekranında Tamam'a dokunun.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.