危险位置安装 - 适用于美国和加拿大
总则
本产品在设计上符合I级2区危险位置应用的要求。Division 2 位置是指易燃物质的易燃水平通过通风被正常限制、阻止的位置,或存在于相邻的 Class I, Division 1 位置,但其反常情况可能会造成间歇性暴露于此易燃水平的位置。
尽管根据 UL 121201 和 CSA C22.2 N°213,本产品是一个非易燃装置,但并非设计用于,且严禁用在 Division 1(正常很危险)位置。
本产品适用于I级2区,A, B, C 和 D 组危险位置或非危险位置。在安装或使用本产品之前,确认 UL 121201 或 CSA22.2 N°213 认证显示在产品标签上。
危险 |
|---|
|
爆炸危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
危险 |
|---|
|
爆炸危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或电弧危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
确保本产品被正确评定为适合此位置。如果目标使用位置目前没有 Class、Division 和 Group 评级,则用户应向具有管辖权的相应机构咨询,以便能确定该危险位置的正确评级。
操作和维护
这些系统的设计符合相关火花易燃测试。
危险 |
|---|
|
爆炸危险
除本手册中的其它说明以外,在危险位置安装本产品时还须遵照以下规则:
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
危险
危险