EIO0000003570_05

系统设计

主机模块

*1 要将它用作隔离端口,需要隔离设备。要使用 RS-232C 隔离设备,请将串口的 #9 引脚设置为 VCC。(仅适用于COM2)

*2 请参阅附件

*3 要了解如何连接控制器和其它类型的设备,请参阅画面和逻辑编程软件的相应设备驱动程序手册。

*4 有关支持的型号,请与当地 Schneider Electric 支持代表联系。

*5 只连接到 eXtreme Display。请参阅部件号

显示模块

*1 只连接到 eXtreme Box。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?