EIO0000003570_05

定期检查事项

工作环境

  • 室温是否在允许范围内? 请参阅环境规格

  • 空气湿度是否在指定范围内? 请参阅环境规格

当本产品在面板内部时, 环境指面板的内部。

电气规格

  • 输入电压是否合适? 请参阅 电气规格

  • 所有电源线和电缆是否已正确连接?有连接松动的电缆吗?

  • 所有支撑设备的安装托架是否牢靠?

  • 安装垫圈上是否有很多划痕或污迹?

装置废弃处理

对本产品进行废弃处理时,应按照适合的方式并根据所在国家的工业机器废弃处理/回收标准。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?