EIO0000003570_05

SD卡移除

如果当 SD 卡正在使用时拔出它,则可能会造成数据损坏。在将SD卡从本产品中拔出前,请停止SD卡上的所有操作。

有关安全拔下 SD 卡的说明,请参阅画面和逻辑编程软件手册中对应的主题。

步骤

操作

1

确认卡访问 LED 灯熄灭。

1 卡访问 LED

2

打开存储卡盖。

1 存储卡盖

3

按一下SD卡,使其弹出,然后取出。

注: 使用完SD卡之后,请放入其卡盒或者其他安全的地方。

4

关上存储卡盖。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?