EIO0000003570_05

SD卡插入

注: 如下图所示(左图),你可以通过设置写控制来阻止 SD 的写操作。向上推动开关,如右图所示,解锁,SD卡可以进行写操作。在使用商用型 SD 卡之前,请阅读厂家说明。

步骤

操作

1

打开存储卡盖。

1 存储卡盖

2

将 SD 卡插入 SD 卡插槽,使 SD 卡正面朝下,往上推动 SD 卡,直到听到“咔哒”一声。

3

关上存储卡盖。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?