EIO0000003570_05

从面板上拆下

危险
电击、爆炸或电弧危险
  • 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前,请先断开电源。
  • 在安装或拆卸产品之前,从本产品和电源上拔下电源线的插头。
  • 始终按照指示使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。
  • 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
小心
伤害风险
从面板上卸下时不要跌落产品。
  • 在取出固定螺丝后请按住设备。
  • 请使用双手。
  • 按防坠锁时,注意不要夹到手指。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
注意
设备损坏
为避免损坏,请在按住防坠锁时卸下本产品,或确保防坠锁不会碰到面板。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
注意
设备损坏
  • 当将本产品垂直安装时,请先从面板拆下显示模块,然后再从显示模块拆下主机模块。
  • 当您正在安装或取出固定螺丝时将产品稳定固定在面板开孔内。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

步骤

操作

1

以两个螺钉之间交替对角线的方式,使用十字螺丝刀逐渐松开(逆时针)扣件的螺钉(上下左右),直至全部松开。

1 后面

注:
  • 有关您所使用型号的固定螺丝数,请参阅安装到面板中的步骤 5 “固定螺丝数”。

  • 如果面板较厚 (约 5 mm [0.2 in]),则可能无法正常拧紧安装扣件的 L 型部分。如果发生这种情况,请在松开螺钉时,从前面推显示模块。

2

用螺丝刀等工具按显示模块顶部的防坠锁,慢慢从面板下卸下显示模块。

1 面板

2 前面

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?