EIO0000003570_05

部件号

部件号

系列

 

型号名称

部件号

Harmony GTUX

eXtreme Box

HMIG3X

HMIG3X

HMIG3XFH

eXtreme Display

HMIDT35X

HMIDT35X

HMIDT35XFH

HMIDT65X

HMIDT65X

HMIDT65XFH

HMIDT75X

HMIDT75X

HMIDT75XFH

注:
  • 您可以将任何 eXtreme Display 连接到 eXtreme Box。

  • 所有部件号后面可以跟任何字母或数字。

部件号配置

下面介绍各部件号的配置。

主机模块

数字位置

1

2

3

4

5

6

7

H

M

I

G

(型号)

(类型)

(其它)

       

3: Premium

X: eXtreme

FH: 恶劣环境型号

显示模块

数字位置

1

2

3

4

5

6

7

8

9

H

M

I

D

(类型)

(尺寸)

(LCD)

(类型)

(其它)

       

T: 触摸

3: 7"

6: 12"

7: 15"

5: TFT 宽屏

X: eXtreme

FH: 恶劣环境型号

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?