EIO0000005608.01

认证与标准

下列认证与标准可能包括尚未取得的认证与标准。请检查产品标记和以下URL以了解最新的取得状态。

www.se.com/ww/en/download

机构认证

  • Underwriters Laboratories LLC., UL 61010-1 和 CSA C22.2 No. 61010-1-12; UL 61010-2-201 和 CSA C22.2 No. 61010-2-201;, 适用于普通场所使用的工业控制设备

符合标准

欧洲:

CE/UKCA

  • 指令 2014/30/EU (EMC)

澳大利亚:

  • RCM

危险物质

本产品的设计致力于符合以下环境法规,即使它可能没有完全符合:

  • RoHS,指令 2011/65/EU和2015/863/EU

  • RoHS 中国,标准 GB/T 26572

  • REACH 法规 EC 1907/2006

设备寿命终结 (WEEE)

本产品包含电子板,必须采用特定处理通道处置。本产品包含电池和/蓄电池,电量耗尽和产品寿命终结时必须回收进行处理 (指令 2012/19/EU)。

要取出产品电池和蓄电池,请参阅 维护。这些电池所含重金属的重量百分比不超过欧洲电池法规2023/1542 规定的阈值。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.