EIO0000005608.01

安装 M.2-E 卡

在 M.2-E 插槽 (M.2-E)中,您可以插入 M.2 密钥 E 卡,用于 WiFi/蓝牙连接。

注: 该 M.2-E 插槽支持 M.2 密钥 E 类型 2230。
  1. 卸下检修舱盖时,请参阅 打开检修舱
  2. 卸下 M.2-E 中的螺钉。
    注: 建议使用1号十字螺丝刀。
  3. 沿对角线将 M.2 密钥 E 卡插入接头,然后从上方推动。
  4. 拧紧步骤 2 中卸下的螺钉。
    注: 需要 0.2 N•m (1.8 lb-in) 的力矩。
  5. 放置检修舱盖并拧紧螺钉。
    注: 需要 0.2 N•m (1.8 lb-in) 的力矩。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.