EIO0000005608.01

接口

注: 只使用安全特低电压 (SELV) 电路连接全部接口。

串行接口 (COM1)

异步传输

RS-232C (非隔离式) x 1

数据长度

7 位或 8 位

停止位

1 位或 2 位

奇偶校验

无、奇校验或偶校验

数据传输速度

2,400...115,200 bps

接头

D-Sub 9 针 (凸型)

串行接口 (COM2)

异步传输

RS-422/485 (非隔离式) x 1

(默认:RS-485)

数据长度

7 位或 8 位

停止位

1 位或 2 位

奇偶校验

无、奇校验或偶校验

自动方向控制

Enabled

数据传输速度

2,400...115,200 bps

接头

D-Sub 9 针 (凸型)

USB 2.0 (A 型) 接口*1

接头

USB 2.0 (A 型) x 2

电源电压

5 Vdc ±5%

最大供应电流

500 mA/端口

最大传输距离

5 m (16.4 ft)

USB 3.1 Gen1 (A 型) 接口*1

接头

USB 3.1 Gen1 (A 型) x 2

电源电压

5 Vdc ±5%

最大供应电流

900 mA/端口

最大传输距离

3 m (9.84 ft)

以太网接口 (ETH1, ETH2, ETH3)

标准

10 BASE-T/ 100 BASE-TX/ 1000BASE-T, 支持Wake-on-LAN (WOL)*2

接头

模块插孔 (RJ-45) x 3

DisplayPort
(DP++)

版本

V 1.2,支持双模式 (DP++)

分辨率

60 Hz 时最高 4,096 x 2,304 像素

*1 所有 4 个 USB A 型端口的最大总输出功率为 6 W。

*2 状态是 S4 (混合关闭) 时,Wake-on-LAN不可用。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.