EIO0000005608.01

安全封条

本产品附有安全封条,有助于检测对产品进行的未经授权的维修或改装。安全封条一旦被移除或撕破,将无法重新粘贴,从而增加了产品的安全风险。

警告
系统可用性、完整性和保密性的潜在危害
  • 请勿移除或撕毁产品上的安全封条。
  • 请勿使用安全封条已被移除或撕破的产品。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
注: 当打开检修舱盖以安装或更换 M.2 SSD、M.2 卡或电池时,建议采取预防措施,防止通过检修舱盖进行未经授权的维修或篡改。这将有助于确保在工作完成后,恶意人员无法进入内部。请注意,如无必要,请勿打开检修舱盖。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.