EIO0000005608.01

安装步骤

危险
电击、爆炸或电弧危险
  • 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前,务必先断开电源。
  • 在安装或拆卸产品之前,从本产品和电源上拔下电源线的插头。
  • 始终使用合适的电压感应设备来确认电源已经关闭。
  • 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
  • 操作本产品时,只使用指定的电压。本产品设计使用 24 Vdc。在供电之前,务必检查装置是直流供电。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
小心
拆装风险
  • 在取出螺丝后务必按住设备。
  • 务必使用双手操作。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
注意
设备损坏
当正在安装或取出固定螺丝时将产品稳定固定在面板开孔内。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
注意
外壳破裂
施加的扭矩切勿超过规定值。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
  1. 根据 面板开孔尺寸,在面板上开出一个安装孔,然后将产品从正面安装到面板。
  2. 确认产品顶部的防坠锁已连接至面板。
    1. 防坠锁

    2. 安装面板

  3. 将安装扣件插入顶部、底部、左侧和右侧的支架开口中,并使用螺丝刀一点一点地拧紧螺钉,将对角螺钉交替拧紧。
    注: 需要 0.5 N•m (4.4 lb-in) 的力矩。
    1. 安装面板

    每种型号的安装扣件数量如下。

    12 英寸宽屏 顶部 - 2,底部 - 2
    15 英寸, 15 英寸宽屏, 19 英寸宽屏 顶部 - 2,底部 - 2,左侧 - 2,右侧 - 2

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.