EIO0000005608.01

连接串行接口时的注意事项

该串口为非隔离式接口。SG(信号接地)和 FG(机壳接地)端子在产品内部进行连接。当串行接口为 D-Sub 时,将 FG 连接到外壳。

危险
电击和火灾
  • 确保在设置系统时没有形成接地回路。
  • 当外部设备上的 SG 和 FG 未隔离时,将产品的 SG 连接到外部设备上的 SG。
  • 将 SG 连接到已知可靠的接地连接,以降低损坏电路的风险。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
小心
通信失败
  • 切勿给所有连接的通讯端口造成太大压力。
  • 将通讯电缆牢固地连接到安装面板或机柜。
  • 使用带紧固螺钉的 D-Sub 9 针连接器。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
注: 使用额定电流。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.