EIO0000005608.01

卸下 USB 电缆紧固夹

  1. 当带夹子的 USB 电缆同时连接到上部端口和下部端口时,请从上部端口移除带夹子的电缆。
  2. 松开下部端口 USB 夹的电缆束带。
  3. 卸下电缆。
  4. 取下 USB 夹。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.