EIO0000005608.01

电源注意事项

危险
短路、火灾或意外的设备操作
  • 先将本产品安装并固定到安装面板或机柜中,然后再连接电源和通讯线路。
  • 将电源线牢固地连接到安装面板或机柜。
  • 避免对电源线过度用力。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
  • 本产品的电源线不应与主电路线 (高电压、大电流),电源线,或输入/输出信号线 (通信线等) 捆扎或靠近,且各个系统应相互分开。如果电源线的连接不能采用单独的系统,输入/输出线请使用屏蔽电缆。

  • 建议为本产品配备独立的直流电源。(直流电源应靠近产品,双绞线应尽可能短)。

  • 为提高抗噪能力,请在电源线上安装铁氧磁芯。

电源连接

  • 如果电压变化超出规定的范围,请连接稳压电源。

    1. 稳压电源

    2. 双绞线

    3. 本产品

  • Vin- 和 SG (信号接地) / FG (功能接地) 端子在产品内部进行连接。如果直流电源的 0 Vdc 输出接地,则可能形成接地回路,导致电源的回流电流流经 FG 通道。建议在设计系统时避免产生接地回路,例如确保直流电源输出不接地。

    1. DC 电源

    2. 本产品

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.