EIO0000005608.01

更换电池

本产品使用主电池对内部时钟进行数据备份。如果电池电量耗尽,时钟数据将丢失。仅使用 CR-2032 锂金属电池进行更换 (建议使用 Maxell 的 CR-2032)。

危险
电击、爆炸或电弧危险
  • 按照以下步骤一步步正确而安全地更换电池。
  • 更换电池之前,要将本产品断电。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
存在爆炸、火灾或化学危险
  • 只使用适用于此产品的相同更换电池。
  • 请勿导致短路。
  • 请循环利用或妥善处理用过的电池
  • 请勿将电池充电、拆解或加热至 80 °C (176 °F) 以上。
  • 请务必用手或绝缘工具卸除或更换电池。
  • 在插入和连接新电池时,请注意极性的正确放置。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注意
数据丢失
  • 从你购买本产品之后,每隔五年定期更换电池。
  • 在重新连接电源前插入电池。
  • 仅限有资质的人员可以更换电池。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
注: 重新连接到电源后,再次设置时钟。
  1. 切断本产品的电源。
  2. 触摸机罩或接地点将身上的静电放掉。
  3. 将产品正面朝下放置在干净、平坦、水平的表面上。
  4. 卸下检修舱盖时,请参阅 打开检修舱
  5. 电池座中留有间隙。
    1. 间隙

  6. 将细头平头螺丝刀的刀头插入间隙中,然后拉出电池。
    注: 建议使用 2.00 mm 或更小的平头螺丝刀。
  7. 在电池座上插入新电池,使电池上的 "+" 标记位于顶部。
  8. 放置检修舱盖并拧紧螺钉。
    注: 需要 0.2 N•m (1.8 lb-in) 的力矩。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.