EIO0000005608.01

RS-232C (COM1)

D-Sub 9 针凸型接头

产品侧:

插脚号

RS-232C

信号名称

方向

说明

1

CD

输入

载波检测

2

RD(RXD)

输入

接收数据

3

SD(TXD)

输出

发送数据

4

ER(DTR)

输出

数据终端就绪

5

SG

-

信号接地 (非隔离式)

6

DR(DSR)

输入

数据设置就绪

7

RS (RTS)

输出

请求发送

8

CS(CTS)

输入

可以发送

9

CI (RI)

输入

调用的状态显示

外壳

FG

-

机壳接地 (与 SG 共用)

推荐的紧固螺钉为#4-40 (UNC)。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.