EIO0000005608.01

时钟

RTC 精确度

每月偏差 ±60 秒 (温度为 25 °C [77 °F] 且电源关闭)。

时钟数据备份

锂金属电池 (主电池,可更换)
电池寿命:5 年 (近似值)

操作条件和电池寿命的变化可能会导致时钟偏差每月 +300 到 -300 秒。如果您在计时至关重要的系统中使用本产品,请定期调整时钟。

如果电池耗尽或者被取出,时钟数据将丢失。要更换电池,请参阅 更换电池

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.