EIO0000005608.01

LED 指示

状态 LED

颜色

状态

说明

绿色

ON

S0 (操作中)

闪烁

屏幕关闭。

橙色

ON

S3

闪烁

系统正在启动。

红色

ON

S4, S4 (混合关闭)*1, S5

-

OFF

G3 (电源关闭)

*1 Windows® 快速启动启用时 S4 (混合关闭) 是 S5。

唤醒事件

下表显示了执行每个操作时设置为正常启动(S0)状态的状态。

ACPI 状态

电源状态

通电

电源按钮打开

Wake on LAN

触摸输入

USB 设备*1

S3

睡眠

S4

休眠

S4 (混合关闭)

休眠

S5

软关机

G3

机械关机

*1 仅限于支持远程唤醒功能的USB设备。

注: 如果在设置G3时打开电源,它将直接进入状态S0。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.