EIO0000005608.01

打开检修舱

  1. 切断本产品的电源。
  2. 触摸机罩或接地点(不是电源)将身上的静电放掉。
  3. 将产品正面朝下放置在干净、平坦、水平的表面上。
  4. 卸下检修舱的 2 个螺钉。
    注: 建议使用1号十字螺丝刀。
  5. 拆除护盖。
  6. 安装 M.2 SSD 或 M.2 卡后,放置护盖并拧紧螺钉。
    注: 需要 0.2 N•m (1.8 lb-in) 的力矩。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.