EIO0000005608.01

电气规格

额定输入电压

24 Vdc

输入电压限制

19.2...28.8 Vdc

电压骤降/短时中断抗扰度

20.4 Vdc 时,1 ms 或更低

功耗*1*2

最大

12" 宽屏 (Atom): 50 W

15" (Atom): 50 W

15" 宽屏 (Atom): 55 W

15" 宽屏 (Core i5): 58 W

19" 宽屏 (Core i5): 60 W

当外部设备不需要供电时

12" 宽屏 (Atom): 40 W

15" (Atom): 40 W

15" 宽屏 (Atom): 45 W

15" 宽屏 (Core i5): 50 W

19" 宽屏 (Core i5): 54 W

当屏幕关闭时 (不给外部设备供电时)

12" 宽屏 (Atom): 30 W

15" (Atom): 30 W

15" 宽屏 (Atom): 30 W

15" 宽屏 (Core i5): 35 W

19" 宽屏 (Core i5): 35 W

浪涌电流

30 A 或更低

电介质强度

不适用 (非隔离式)

绝缘电阻

不适用 (非隔离式)

*1 功率损耗与功率消耗相同。

*2 启用涡轮增压时,电源负载可能会瞬间增加,产品可能会重新启动。请使用输出功率至少比本产品规定功耗高出 80% 的电源。使用断路器时也同样如此。不建议使用瞬时跳闸断路器。为避免电源负载,请在使用时禁用涡轮增压功能。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.