EIO0000005608.01

集成到终端使用产品的注意事项

此产品适合在 IP66,UL 50/50E 或类型 4X (仅在室内使用) 机柜的平面上使用。

将此产品集成到终端使用产品时注意以下事项:

  • 此产品的后面未被准许用作机柜。将此产品集成到终端使用产品时,务必将符合标准的机柜用作终端使用产品的整体机柜。

  • 将本产品安装在具有足够机械强度的机柜中。

  • 本产品为开放式设备,不适合室外使用。获得的 UL 认证仅限室内使用。

  • 安装和操作本产品时使其前面板朝外。

注: IP66 不是 UL 认证的一部分。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.