EIO0000005608.01

装箱物品

确认包装箱中包含此处列出的所有物品。

如果发现任何损坏或丢失,请立即联系客户支持。

警告
意外的设备操作
切勿使用损坏的产品或附件。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
  1. HMIPSA6 型号 x 1

  2. 安装扣件*1 (用于在面板上安装):

    4 件 (用于 12 英寸宽屏型号)

    8 件 (用于 15 英寸, 15 英寸 宽屏和 19 英寸 宽屏)

  3. 直流电源连接器 x 1

  4. 电源按钮延长接头 x 1,请参阅 部件标识

*1 维护附件中未备有安装扣件。请勿丢失包装中包含的紧固件。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.