EIO0000005608.01

简介

安装 M.2 SSD 卡或 M.2 卡,需要打开检修舱。下面介绍如何打开检修舱。

危险
电击、爆炸或电弧危险
  • 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前,务必先断开电源。
  • 在安装或拆卸产品之前,从本产品和电源上拔下电源线的插头。
  • 始终使用合适的电压感应设备来确认电源已经关闭。
  • 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
  • 操作本产品时,只使用指定的电压。本产品设计使用 24 Vdc。在供电之前,务必检查装置是直流供电。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
小心
存储设备损坏和数据丢失
  • 在与已安装的存储设备进行任何接触之前,请断开所有电源。
  • 仅使用本产品的可选存储设备。
  • 务必定期备份数据,因为存储设备有一定的使用寿命,并且随时可能发生意外数据丢失。
  • 插入前请确认存储设备的方向正确。
  • 请勿弯曲、跌落或撞击存储设备。
  • 请勿触摸存储设备内部或其接口。
  • 请勿拆解或改装存储设备。
  • 使存储设备保持干燥。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
小心
设备损坏
请勿用手或金属物体接触电路板、部件或内部电缆,注意防止静电释放和异物污染。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
注意
静电释放
在尝试卸下护盖之前,请采取必要的防静电保护措施,例如佩戴防静电腕带。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
注意
外壳破裂
施加的扭矩切勿超过规定值。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.