EIO0000005608.01

终端电阻设置

使用 RS-422/485 时,终端电阻设置是必要的。下面介绍如何设置终端电阻。
  1. 显示BIOS屏幕。请参阅 Harmony PSA6 Windows System Setting User Guide
  2. 选择 Advanced > NCT5525D Super IO Configuration > Serial Port 2 Configuration
  3. Termination resistors中,选择 Enabled.
  4. 按 [F4] 键。
  5. Save & Exit Setup(保存并退出设置)对话框中选择 Yes(是)。
  6. 产品重新启动。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.