EIO0000005608.01

产品修订和二维码

您可从设备产品标签上找到产品版本 (PV) 和软件版本 (SV)。

您也可以使用产品标签上的二维码检查本手册的内容。确认下面二维码的位置和参考手册。

  1. 该标志表示您可以通过二维码查阅本手册的接线要求。请参阅 电源接线

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.