EIO0000005608.01

RS-485

D-Sub 9 针凸型接头

产品侧:

插脚号

RS-425

信号名称

方向

说明

1

Data-

输入/输出

通信数据 -

2

Data+

输入/输出

通信数据 +

3

NC

-

无连接

4

NC

-

无连接

5

SG

-

信号接地 (非隔离式)

6

NC

-

无连接

7

NC

-

无连接

8

NC

-

无连接

9

NC

-

无连接

外壳

FG

-

机壳接地 (与 SG 共用)

推荐的紧固螺钉为#4-40 (UNC)。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.