EIO0000005608.01

安装 M.2 SSD (SSD2)

在 M.2 SSD 插槽 (SSD2) 中,可以插入 M.2 SSD 卡作为辅助存储。

注:
  • SSD2 插槽支持 M.2 SSD 类型 2280、2252 和 2242。密钥 ID 为密钥 B。

  • 虽然可以看到 SSD2 插槽上的 SIM 卡插槽,但它不可用。

  1. 卸下检修舱盖时,请参阅 打开检修舱
  2. 卸下 SSD2 中的螺钉。
    注: 建议使用1号十字螺丝刀。
  3. 沿对角线将 M.2 SSD 卡插入接头,然后从上方推动。
  4. 下图显示每种类型的 M.2 SSD 卡的螺钉位置。

    A. 适用于 2280 型

    B. 适用于 2252 型

    C. 适用于 2242 型

  5. 插入类型 2280 M.2 SSD 卡时,在 A 所示位置拧紧步骤 2 中卸下的螺钉。

    插入类型 2242 或 2252 时,使用 5 mm 套筒扳手卸下 A 所示位置安装的垫片。

    D. 垫片

    插入类型 2252 时,使用 5 mm 套筒扳手在 B 所示位置安装垫片,并拧紧步骤 2 中卸下的螺钉。

    插入类型 2242 时,使用 5 mm 套筒扳手在 C 所示位置安装垫片,并拧紧步骤 2 中卸下的螺钉。

    注:
    • 垫片所需的扭矩为 0.35 N•m (3.1 lb-in)。

    • 螺钉所需的扭矩为 0.2 N•m (1.8 lb-in)。

  6. 放置检修舱盖并拧紧螺钉。
    注: 需要 0.2 N•m (1.8 lb-in) 的力矩。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.