性能规格
|
CPU |
Intel Atom® Processor X 系列, X7425E |
第 13 代 Intel® CoreTM i5 Processors, i5-1345UE |
|
基础频率 |
1.50 GHz |
1.40 GHz |
|
最大加速频率*1 |
3.40 GHz |
P-Core: 4.60 GHz E-Core: 3.40 GHz |
|
2级缓存 |
6 MB |
12 MB |
|
内核数 |
4 |
P-Core: 2 E-Core: 8 |
|
线程数 |
4 |
12 |
|
主内存*2 |
双通道 DDR5,最高 4,800 Mhz (无 ECC) 262 针 DDR5 SO-DIMM 插座 x 1 (最高 16 GB/插座) 支持 In-Band ECC 功能*3 |
双通道 DDR5,最高 5,200 Mhz (无 ECC) 262 针 DDR5 SO-DIMM 插座 x 2 (最高 48 GB/插座,2 插座最高 96 GB) 不支持 In-Band ECC 功能 |
|
显存 |
与主内存 (UMA) 共享 最大分配大小:最多自动分配已安装主内存的一半 |
|
|
主存储插槽 (SSD1) |
M.2 SATA SSD 3.0 x 1,M.2 密钥 M,类型 2280 (缺省) 或 2242 SATA 速度:6 Gb/s, 3 Gb/s, 1.5 Gb/s |
M.2 SATA SSD 3.0/PCIe x 4 (自动切换) x 1,M.2 密钥 M,类型 2280 (缺省) 或 2242 SATA 速度:6 Gb/s, 3 Gb/s, 1.5 Gb/s PCIe 链路速度:8 Gb/s, 5 Gb/s, 2.5 Gb/s |
|
存储插槽 (SSD2) |
M.2 SATA SSD 3.0/PCIe (自动切换) x 1,USB 2.0,M.2 密钥 B,类型 2280,2252,2242 SATA 速度:6 Gb/s, 3 Gb/s, 1.5 Gb/s |
|
|
扩展槽 (M.2-E) |
M.2 PCIe/USB 2.0 卡 x 1,M.2 密钥 E,类型 2230 |
|
|
图形加速器 |
Intel® UHD Graphics |
Intel® Iris® Xe Graphics 符合要求 |
|
安全芯片 |
TPM 2.0 |
|
|
BIOS |
UEFI BIOS |
|
|
操作系统 |
Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC (64 bit) |
|
|
Buzzer |
是 |
|
*1 本产品中安装的 CPU 配有 Intel® Turbo Boost 技术。默认设置为 Enabled。
*2 内存不可更换、更改或扩展。
*3 有关 In-Band ECC 的设置,请参阅 Harmony PSA6 Windows System Setting User Guide。