EIO0000005606.01

Introducción

Para instalar la tarjeta M.2 SSD o la tarjeta M.2, es necesario abrir la escotilla de mantenimiento. A continuación, se describe cómo abrir la escotilla de mantenimiento.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
  • Desconecte el cable de alimentación de este producto y de la fuente de alimentación eléctrica antes de instalar o retirar el mismo.
  • Asegúrese de siempre usar un dispositivo adecuadamente calificado para detectar la tensión a fin de confirmar que la alimentación está apagada cuándo y dónde se indique.
  • Reemplace y sujete todas las cubiertas o los elementos del sistema antes de suministrar energía eléctrica a este producto.
  • Use solamente la tensión especificada cuando utilice este producto. Este producto está diseñado para utilizar 24 Vcc. Siempre debe comprobar si el dispositivo recibe alimentación CC antes de aplicarle corriente.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ATENCIÓN
DAÑOS AL DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO Y PÉRDIDA DE DATOS
  • Corte la alimentación eléctrica antes de entrar en contacto con un dispositivo de almacenamiento instalado.
  • Use solamente nuestros dispositivos de almacenamiento opcionales para este producto.
  • Asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos regularmente ya que los dispositivos de almacenamiento tienen una vida útil y la pérdida accidental de los datos puede ocurrir en cualquier momento.
  • Confirme que el dispositivo de almacenamiento esté correctamente orientado antes de insertarlo.
  • No doble, golpee ni deje caer el dispositivo de almacenamiento.
  • No toque la parte interior del dispositivo de almacenamiento, ni los conectores.
  • No desmonte ni modifique el dispositivo de almacenamiento.
  • Mantenga el dispositivo de almacenamiento seco.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
ATENCIÓN
DAÑOS MATERIALES
No toque las placas de circuitos, las piezas o los cables internos con la mano ni con objetos metálicos, teniendo cuidado de evitar descargas electrostáticas y la contaminación de sustancias extrañas.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
AVISO
DESCARGA ELECTROSTÁTICA
Tome las medidas de protección necesarias contra las descargas electrostáticas, como el uso de una pulsera antiestática, antes de intentar retirar la cubierta.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
AVISO
CARCASA CON ROTURA
No supere el par de apriete especificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.