EIO0000005606.01

RS-422

Conector de enchufe D-Sub de 9 pines

Parte lateral del producto:

N.º del pin

RS-422

Nombre de la señal

Dirección

Descripción

1

TxD-

Salida

Enviar datos -

2

TxD+

Salida

Enviar datos +

3

RxD+

Entrada

Recibir datos +

4

RxD-

Entrada

Recibir datos -

5

SG

-

Toma de tierra de señalización (no aislada)

6

NC

-

Sin conexión

7

NC

-

Sin conexión

8

NC

-

Sin conexión

9

NC

-

Sin conexión

Carcasa

FG

-

Toma a tierra del bastidor (común con SG)

El tornillo sin fin recomendado es #4-40 (UNC).

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.