EIO0000005606.01

RS-485

Conector de enchufe D-Sub de 9 pines

Parte lateral del producto:

N.º del pin

RS-425

Nombre de la señal

Dirección

Descripción

1

Data -

Entrada/Salida

Datos de comunicación -

2

Data+

Entrada/salida

Datos de comunicación +

3

NC

-

Sin conexión

4

NC

-

Sin conexión

5

SG

-

Toma de tierra de señalización (no aislada)

6

NC

-

Sin conexión

7

NC

-

Sin conexión

8

NC

-

Sin conexión

9

NC

-

Sin conexión

Carcasa

FG

-

Toma a tierra del bastidor (común con SG)

El tornillo sin fin recomendado es #4-40 (UNC).

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.