EIO0000005606.01

Indicaciones del LED

LED de estado

Color

Estado

Descripción

Verde

ON

S0 (En funcionamiento)

Intermitencia

La pantalla está apagada.

Naranja

ON

S3

Intermitencia

El sistema se está iniciando.

Rojo

ON

S4, S4 (modo de apagado híbrido)*1, S5

-

OFF

G3 (apagado)

*1 S4 (modo de apagado híbrido) es S5 cuando el inicio rápido de Windows® está habilitado.

Eventos Wake-up

La siguiente tabla muestra los estados que se establecen en inicio normal (S0) cuando se ejecuta cada acción.

Estado de ACPI

Estado de encendido

Encender

El botón de encendido está activado

Wake on LAN

Entrada táctil

Equipo USB*1

S3

Suspender

S4

Hibernar

S4 (modo de apagado híbrido)

Hibernar

S5

Apagado parcial

G3

Apagado mecánico

*1 Se limita a los dispositivos USB que admiten la función de reactivación remota.

NOTA: Si enciende el equipo cuando G3 está definido, entra directamente en el estado S0.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.