EIO0000005606.01

Precauciones para la conexión de una interfaz en serie

La interfaz en serie no está aislada. Los terminales SG (toma de tierra de señalización) y FG (toma a tierra del bastidor) están conectados dentro de este producto. Si el conector de la interfaz en serie es D-Sub, conecte el cable de FG a la carcasa.

PELIGRO
INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA
  • Asegúrese de que no se crea un bucle de tierra al configurar el sistema.
  • Cuando la SG y la FG en el dispositivo externo no están aisladas, conecte la SG del producto a la SG del dispositivo externo.
  • Conecte la SG a una conexión a tierra confiable y conocida para reducir el riesgo de dañar el circuito.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ATENCIÓN
PÉRDIDA DE COMUNICACIÓN
  • No sobrecargue los puertos de comunicación de las conexiones.
  • Sujete con firmeza los cables de comunicación a la pared del panel o al armario.
  • Utilice un conector D-Sub de 9 pines con tornillos sin fin.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
NOTA: Usar dentro de la corriente nominal.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.